DOCA0098PT-08

Criar um sensor analógico personalizado

Pode criar um modelo de sensor analógico personalizado introduzindo definições personalizadas.
  1. Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
  2. Clique em +Criar na parte inferior esquerda da página.

    A caixa de diálogo Criar um modelo personalizado abre-se.

  3. Introduza as definições do modelo personalizado:
    Campo Definição
    Selecionar um tipo de modelo Selecione Sensor 4-20 mA ou Sensor 0-10 V.
    Criar um modelo

    Selecione a base para o novo modelo personalizado:

    • Novo

    Tipo Introduza o nome do novo modelo personalizado ou aceite o nome predefinido; Sensor 4-20mA_Personalizadoou Sensor 0-10V_Personalizado, de acordo com o tipo de modelo selecionado.
    Valor predefinido de artigo Selecione um produto predefinido que o novo modelo vai medir.
    Valor predefinido de utilização Selecione um valor predefinido para o modo como o novo modelo vai ser utilizado.
  4. Clique em Criar.

    A caixa de diálogo fecha-se e abre-se a página de propriedades do modelo personalizado acabada de criar, para efetuar a configuração inicial.

  5. Configure as propriedades do sensor.

    Cada saída de impulsos apresenta as seguintes propriedades de medição:

    Campo

    Descrição

    Elemento

    Selecione um elemento de controlo na lista ou selecione Personalizado e introduza um nome personalizado no campo Elemento personalizado.

    Unidade Selecione uma unidade de controlo na lista ou selecione Personalizada e introduza uma unidade personalizada no campo Unidade personalizada.
    Limite inferior O valor mapeado como valor mínimo controlado.
    Limite superior O valor mapeado como valor máximo controlado.

Tabela de medições

As seleções de propriedades de controlo que fizer, incluindo as propriedades personalizadas, são refletidas na tabela de medições.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?