Criar um contactor ou relé de impulsos personalizado
- Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
- Clique em +Criar na parte inferior
esquerda da página.
A caixa de diálogo Criar um modelo personalizado abre-se.
- Introduza as definições seguintes:
Campo Definição Selecionar um tipo de modelo Selecione Contactor ou Relé de impulsos. Criar um modelo Selecione a base para o novo modelo personalizado:
- Novo
- Baseado num modelo personalizado
<tipo de modelo base> Se estiver a basear o novo modelo personalizado num modelo personalizado já existente, selecione o modelo existente em que se baseia o novo modelo. Nome do modelo Introduza o nome do novo modelo personalizado ou aceite o nome predefinido Contactor PersonalizadoouRelé de impulsos Personalizado.Valor predefinido de artigo Selecione um produto predefinido que o novo modelo vai medir. Valor predefinido de utilização Selecione um valor predefinido para o modo como o novo modelo vai ser utilizado. - Clique em Criar.
A caixa de diálogo fecha-se e abre-se a página de propriedades do modelo personalizado acabada de criar, para efetuar a configuração inicial.
- Configure as propriedades de medição de um contactor
ou relé de impulsos.
Propriedades de medição
Campo Descrição
Elemento do sinal
Introduza o elemento a controlar ou aceite a saída de estado predefinida.
Valor para 0
Introduza o estado representado por um valor 0, ou aceite a predefinição OFF.
Valor para 1
Introduza o estado representado por um valor 1, ou aceite a predefinição ON.