DOCA0098PT-08

Criar um modelo personalizado

Para utilizar um modelo personalizado, tem primeiro de criar um novo modelo personalizado.
  1. Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
  2. Clique em +Criar na parte inferior esquerda da página.

    A caixa de diálogo Criar um modelo personalizado abre-se.

  3. Introduza as definições seguintes:
    Campo Definição
    Selecionar um tipo de modelo Selecione um tipo de modelo na lista. Esta seleção determina a estrutura das propriedades do novo modelo personalizado.
    Criar um modelo

    Selecione a base para o novo modelo personalizado:

    • Novo
    • Baseado num modelo Schneider Electric
    • Baseado num modelo personalizado

    <tipo de modelo base> Se estiver a basear o novo modelo personalizado num modelo Schneider Electric existente, selecione o modelo existente em que se baseia o novo modelo.
    Nome do modelo Introduza o nome do novo modelo personalizado ou aceite o nome predefinido.
    Valor predefinido de artigo Selecione um produto predefinido que o novo modelo vai medir.
    Valor predefinido de utilização Selecione um valor predefinido para o modo como o novo modelo vai ser utilizado.
  4. Clique em Criar.

    A caixa de diálogo fecha-se e abre-se a página de propriedades do modelo personalizado acabado de criar, para efetuar a configuração inicial.

Either add related topics or rework this sentence.Refer to the following topics for a description of custom model properties configurations.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?