DOCA0098PT-08

Criar um contador de impulsos personalizado

Pode criar um contador de impulsos personalizado ao introduzir definições personalizadas.
  1. Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
  2. Clique em +Criar na parte inferior esquerda da página.

    A caixa de diálogo Criar um modelo personalizado abre-se.

  3. Introduza as definições seguintes:
    Campo Definição
    Selecionar um tipo de modelo Selecione Contador de Impulsos.
    Criar um modelo

    Selecione a base para o novo modelo personalizado:

    • Novo
    • Baseado num modelo Schneider Electric
    • Baseado num modelo personalizado

    **angle brackets
    <tipo de modelo base>
    Se estiver a basear o novo modelo personalizado num modelo Schneider Electric existente, selecione o modelo existente em que se baseia o novo modelo.
    Nome do modelo Introduza o nome do novo modelo personalizado ou aceite o nome predefinido Contador de impulsos_Personalizado.
    Valor predefinido de artigo Selecione um produto predefinido que o novo modelo vai medir.
    Valor predefinido de utilização Selecione um valor predefinido para o modo como o novo modelo vai ser utilizado.
  4. Clique em Criar.

    A caixa de diálogo fecha-se e abre-se a página de propriedades do modelo personalizado acabada de criar, para efetuar a configuração inicial.

  5. Configure as propriedades de medição de um modelo de contador de impulsos personalizado criado recentemente.

    As propriedades de medição incluem o seguinte:

    Campo Descrição
    Elemento de contagem Selecione um elemento de medição na lista ou selecione Personalizar e escreva um nome personalizado no campo Elemento de contagem personalizado.
    Unidade de contagem Selecione uma unidade de medição na lista ou selecione Personalizar e escreva uma unidade personalizada no campo Unidade de contagem personalizada.
    Peso do impulso Sempre que recebe um impulso, o contador de impulsos aumenta segundo este valor. A lista restringe-se aos valores que correspondem ao tipo de contador selecionado.
    Intervalo superior

    Define quando um contador de energia ativa volta a zero.

    Elemento de fluxo Selecione um elemento de fluxo na lista ou selecione Personalizar e escreva um nome personalizado no campo Elemento de fluxo personalizado.
    Unidade de fluxo Selecione uma unidade de fluxo na lista ou selecione Personalizar e escreva uma unidade personalizada no campo Unidade de fluxo personalizada.

Tabela de medições

As seleções de propriedades de medição que fizer, incluindo as propriedades personalizadas, são refletidas na tabela de medições.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?