Criar um pacote Modbus
No protocolo Modbus, a troca de dados é descrita através de pacotes. Um pacote é um pedido para leitura de uma matriz de variáveis consecutivas. Podem ser necessários vários pacotes para aceder a todas as variáveis de um dispositivo. Para melhorar o desempenho, reduza o número de pacotes atribuindo diversas variáveis ao mesmo pacote.
- Clique em Novo pacote, aparece uma
nova linha com as predefinições:

Item Nome Descrição Opções
A Código de função Especifica os tipos de pedidos de leitura que o servidor de energia pode efetuar. - FC01: bobinas (matriz de saída ou bits internos)
- FC02: entrada discreta (matriz de bit de entrada)
- FC03: registos de suspensão (matriz de saída ou registos internos de 16 bits)
- FC04: registos de entrada (matriz de registos de entrada de 16 bits)
B Endereço de início Especifica o endereço. 0–65535(1) C Contagem de itens Especifica o número de itens que o pacote contém. - 1–1000 para o código de função FC01 ou FC02
- 1-125 para o código de função FC03 ou FC04
D Número Especifica o tipo de informações que estão mapeadas no pacote. - Booleano para o código de função FC01 ou FC02
- Booleano ou número para o código de função FC03 ou FC04
E Editar pacote Descreve as variáveis do pacote. — (1)Existe um desvio entre o número de registo e o endereço. Os números de registo encontram-se na documentação do dispositivo.
- Quando terminar de adicionar e configurar as definições do pacote, clique em Guardar alterações.