Definir um Modbus subordinado personalizado
Este procedimento requer que tenha criado um modelo personalizado.
- Selecione o novo modelo na vista de árvore de modelos e, em seguida, clique no menu expansível Subordinado.
- Selecione a ordem de leitura na lista pendente Endianness.
Esta definição descreve a ordem de registo a utilizar quando uma variável está formatada com mais de 1 registo.
NOTA: A "Endianness" depende do dispositivo e tem de ser selecionada nas definições Com’X. Por exemplo, PM700 é uma Big Endian e PM800 uma Little Endian. A definição de "Endianness" não é utilizada se as variáveis estiverem formatadas com registos de 16 bits. - Clique em Novo pacote.
Exemplos de registos de Modbus subordinado personalizado
| Registo | Número de registo | Leitura/escrita | Escala | Unidade | Formato | Intervalo | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | 1 | R | x1 | kW | INT | +/–0...32767 | Potência ativa total |
| 1041 | 1 | R | x1 | kVAR | INT | +/–0...32767 | Potência reativa total |
| 1049 | 1 | R | x1000 | Nenhum | INT | –1000...1000 | Fator de potência total |
| 1054 | 1 | R | x10 | Hz | INT | 0...4000 | Frequência do sistema |
Ao ler a documentação do dispositivo, verá que todas as variáveis podem ler-se com 1 pacote de registos (Código de função 03) a começar no registo 1037 e a terminar no registo 1054 (contagem = 18).