DOCA0098PT-08

Importar um ou mais modelos personalizados

Pode importar modelos personalizados.
  1. Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
  2. Clique em Importar.

    A caixa de diálogo de Importação de modelos abre-se.

  3. Clique em Browse. Aparece a caixa de diálogo Abrir.
  4. Na caixa de diálogo Abrir, selecione o modelo ou modelos personalizados que quer importar e, depois, clique em Abrir.
  5. Na caixa de diálogo Importar modelos, clique em Importar.
  6. Uma vez terminado o processo de importação, clique em Fechar.

    O modelo ou modelos importados aparecem na Biblioteca Personalizada, por baixo do tipo de dispositivo correspondente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?