DOCA0098PT-08

Eliminar um modelo personalizado

Só pode eliminar um modelo se não tiver sido criado nenhum dispositivo a partir do modelo.
  1. Clique no separador principal Biblioteca personalizada.
  2. Visualize a lista dos modelos existentes. Pode:
    • Clicar em Modelos na árvore de navegação, para visualizar uma lista de todos os modelos ou
    • Clicar em Modelos,
      **angle brackets
      <Tipo de modelo> (para o tipo de modelo que quer eliminar) para visualizar uma lista dos modelos do tipo selecionado.
  3. Faça o seguinte. Pode:
    • Para eliminar um só modelo, clique no ícone Eliminar () na linha correspondente ao modelo que quer eliminar ou
    • Para eliminar vários modelos, coloque uma marca de verificação junto dos modelos que quer eliminar, clicando depois em Eliminar.
    Um modelo é eliminado quando executa o comando Eliminar. Não aparece nenhuma mensagem pedindo-lhe que confirme o comando de eliminação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?