Adicionar um dispositivo a jusante
- Clique no separador principal Definições do dispositivo.
- Na vista de árvore de dispositivos, clique no dispositivo
a montante a que o dispositivo a jusante está ligado.
Por exemplo, selecione o Com’X para ligar um dispositivo ao Com’X.
- Clique no menu expansível que corresponde ao tipo
de dispositivo que vai ligar:
- Menu expansível Entradas digitais e analógicas para os dispositivos ligados às entradas analógicas e digitais do Com’X, por exemplo, contadores de impulsos ou sensores analógicos.
- Menu expansível Modbus de série para um dispositivo Modbus. Também é possível detetar automaticamente o Modbus com o botão Detetar dispositivos ligados.
- Menu expansível Ethernet para um gateway de linha de série Modbus TCP/Modbus ou dispositivo ativado por IP.
- Selecione Criar um novo dispositivo na lista pendente Dispositivo.
- Na lista pendente Tipo de dispositivo, selecione o tipo de dispositivo que irá criar.NOTA: Só aparecem na lista os dispositivos que podem ser ligados a esta interface. Depois de ter criado o dispositivo, não pode modificar o tipo respetivo.
- Configure o dispositivo. Consulte as secções que correspondem à categoria do dispositivo.
- Clique em Criar e o dispositivo aparece na vista de árvore de dispositivos.