DOCA0098PT-08

Adicionar um dispositivo Modbus manualmente

Os dispositivos Modbus que não estão ligados não podem ser detetados, mas podem ser adicionados manualmente utilizando o procedimento descrito a seguir.

Pode adicionar um dispositivo Modbus incorporado ou um dispositivo Modbus personalizado que tenha criado anteriormente na Biblioteca Personalizada.

  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Selecione o dispositivo a montante com uma porta de série Modbus na vista de árvore dos dispositivos.

    Por exemplo, o Com'X tem de estar selecionado para ligar um dispositivo Modbus ao Com'X.

  3. Selecione o menu expansível Modbus de série.Clique no cabeçalho para expandir o menu Modbus de série.
  4. Clique em Criar um novo dispositivo na lista pendente Dispositivo.
  5. Selecione um Tipo de dispositivo na lista pendente.
    NOTA: Só aparecem na lista os dispositivos que podem ser ligados a uma porta de série Modbus.
  6. Escreva o ID do subordinado e no menu expansível Configuração.
  7. Clique em Criar e o dispositivo aparece na vista de árvore de dispositivos.
** Refer to Common Properties for completing the other parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?