DOCA0098PT-08

Ligar dispositivos ao Acti 9 Smartlink

Acti 9 Smartlink, Acti 9 Smartlink Ethernet e Acti 9 Smartlink SI-B são interfaces modulares do sistema de comunicações utilizadas para medir, monitorizar e controlar remotamente as funções essenciais de um ou mais painéis de distribuição. Smartlink oferece vários canais digitais que apoiam duas entradas digitais e uma saída digital. Acti 9 Smartlink suporta onze canais digitais. Acti 9 Smartlink Ethernet e Acti 9 Smartlink SI-B suportam sete canais digitais.
Antes de se criar o dispositivo Smartlink no Com’X, recomenda-se configurar as entradas do dispositivo Smartlink através da interface da web ou da ferramenta EcoStruxure Power Commission.
  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Clique no dispositivo Smartlink criado anteriormente na vista de árvore dos dispositivos.
  3. Clique no Acordeão Canal a que o dispositivo está ligado.
  4. Clique no menu pendente da entrada 1 ou entrada 2 sob Dispositivos.
    NOTA: O menu pendente da entrada 1 chama-se CX_I1 e o da entrada 2 CX_I2, sendo "X" o número do canal.
  5. Selecione Criar um novo dispositivo na lista pendente da entrada selecionada.
  6. Na lista pendente, selecione o tipo de dispositivo que irá criar.
    NOTA: Só aparecem na lista os dispositivos que podem ser ligados a esta interface: Schneider Electric contadores de impulsos, contadores de consumo, contactores, relés de impulso e dispositivos auxiliares Acti 9. Pode criar o seu próprio dispositivo personalizado se não constar da lista.

    Os dispositivos auxiliares Acti 9 seguintes utilizam ambas as entradas de canais e devem ser criados na entrada 1: Acti9 OFSD24, Acti9 OF24, Acti9 SD24, Acti9 Reflex iC60, Acti9 RCA iC60, Acti9 iACT24 e Acti 9 iATL24.
  7. Configure o dispositivo.
  8. Clique em Criar e o dispositivo aparece na vista de árvore de dispositivos a jusante do Acti 9 Smartlink.
NOTA: Para garantir que os valores são comunicados e apresentados corretamente, faça corresponder a configuração no dispositivo Smartlink físico e no dispositivo criado no Com'X. Valores apresentados como "- -" na página Tabela de medições ou Vista de dispositivo único indicam uma ausência de correspondência de configurações ou um erro de comunicação. Isto aplica-se aos contadores de impulsos Acti 9 e aos dispositivos auxiliares com fios.
**(consulte Dispositivos que podem ser ligados a entradas digitais)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?