Ligar dispositivos ao recetor Modbus WT4200
Cada transmissor é visto como um canal diferente para o recetor Modbus WT4200.
Deve configurar o Recetor Modbus WT4200 antes de adicionar à lista de dispositivos do Com'X e ligar os transmissores. A configuração do WT4200 determina em qual canal o transmissor pode ser adicionado. Consulte o Manual do utilizador dos dispositivos sem fios de RF de longo alcance da série PowerLogic WT4100/WT4200 para instruções de programação do recetor sem fios.
![]() |
---|
Resultados de dados imprecisos
A configuração no Com'X deve ser consistente
com a configuração no recetor Modbus WT4200.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
- Clique no separador principal Definições do dispositivo.
- Clique no WT4200 na vista de árvore dos dispositivos.
- No menu expansível Canal, selecione o canal (C1, C2, etc.) a que o dispositivo está ligado. Clique no cabeçalho para expandir a área do canal.
- Selecione Criar um novo dispositivo na lista pendente da entrada digital apropriada.
- Na lista pendente, selecione o tipo de dispositivo que
irá criar.
Só aparecem na lista os dispositivos que podem ser ligados a esta interface. Pode ter de criar o seu próprio dispositivo personalizado.
- Configure o dispositivo. Consulte as secções que correspondem à categoria do dispositivo específico.
- Clique em Criar e o dispositivo aparece na vista de árvore de dispositivos a jusante do WT4200.