DOCA0098PT-08

Eliminar um dispositivo

Pode eliminar dispositivos do Com’X.
  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Clique no dispositivo a eliminar na vista de árvore dos dispositivos.
    NOTA: Não desative a rede ZigBee ao remover dispositivos ZigBee. Não reinicie o Com'X até que o dispositivo Zigbee tenha abandonado a rede. Isto pode ser confirmado pelas informações no registo de manutenção
  3. Clique em Apagar para confirmar a eliminação do dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?