DOCA0098PT-08

Modificar um dispositivo

Pode modificar as definições do dispositivo.
  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Clique no dispositivo na vista de árvore dos dispositivos.
  3. Modifique as definições no menu expansível correspondente.
  4. Clique em Guardar alterações.
    NOTA: O tipo do dispositivo não pode ser modificado. Se um dispositivo estiver configurado incorretamente, elimine-o e crie um dispositivo novo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?