DOCA0098PT-08

Selecionar as medições a registar ou publicar

Quando seleciona o intervalo de registo e o número de tópicos a registar é importante ter em consideração a quantidade de dados que está a ser registada em todos os dispositivos.

O registo de demasiados tópicos por intervalo pode afetar o desempenho do seu Com'X, incluindo uma resposta da página Web degradada e a falha de intervalos de registo. Por exemplo, num intervalo de registo de menos de cinco minutos, recomenda-se que não registe mais de 8 dispositivos com um total de 50 tópicos.

  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Clique no contador ou sensor na vista de árvore dos dispositivos.
  3. Clique no separador principal Tabela de medições.
  4. Selecione a caixa de verificação Registar da medição a registar.
  5. Marque a caixa de seleção Publicar para enviar os dados para a plataforma de publicação selecionada (opcional).
  6. Clique em Guardar alterações.
    Selecionar a plataforma e a frequência de publicação
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?