DOCA0098PT-08

Executar uma verificação manual das comunicações

Em certos casos, poderá não querer esperar pelo intervalo de verificação de comunicações automático e precisar de forçar manualmente a execução de uma verificação.
  1. Clique em Diagnóstico > Verificação das comunicações.
  2. Clique em Verificar estado do dispositivo para iniciar a verificação.
  3. Opcionalmente, pode clicar em Parar verificação de estado para parar a verificação.
A coluna Estado mostra Em serviço ou Fora de serviço.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?