DOCA0098PT-08

Leitura de registos do dispositivo

Pode ler os registos Modbus dos dispositivos locais e remotos utilizando Ler registos do dispositivo.
  1. Clique em Diagnóstico > Ler registos do dispositivo
  2. Selecione um dispositivo na lista pendente Nome do dispositivo ou escolha Selecionar por ID de dispositivo se os dispositivos não estiverem na lista de dispositivos.
  3. Se escolher Selecionar por ID de dispositivo, introduza a ID local.

    Se tiver selecionado um nome de dispositivo no passo anterior, este campo é preenchido automaticamente e não pode ser alterado.

    NOTA: O ID do subordinado é o identificador da porta série a que este está ligado. O ID local é o identificador utilizado pelo Com'X.
  4. Introduza o registo inicial e o número de registos a ler.
  5. Selecione um tipo de dados.
  6. Se tiver selecionado Registos de suspensão ou Registos de entrada, escolha um formato para os dados devolvidos.
  7. Clique em Leitura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?