DOCA0098PT-08

Visualizar a Tabela de medições

A Tabela de medições permite visualizar todos os contadores e sensores do sistema que registam dados. Só estão presentes na Tabela de medições os dados que tenham sido selecionados para registo.
  1. Clique no separador principal Tabela de medições.
  2. Selecione os contadores desejados no campo Filtrar por Mercadorias:
    • Clique em Todos para visualizar todos os produtos ao mesmo tempo.
    • Clique em Nenhum para ocultar todos os produtos ao mesmo tempo.
    • Selecione a caixa de verificação correspondente para visualizar todas as medições de um produto.
    • Anule a seleção da caixa de verificação correspondente para ocultar todas as medições de um produto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?