DOCA0098PT-08

Substituir o cartão SD

Todos os dados registados pelo Com’X são guardados no cartão SD.

Quando substitui o cartão SD perde os dados, o que o impede de ver os dados do histórico incorporados. Recomenda-se, se possível, fazer uma cópia de segurança dos dados antes de substituir o cartão SD.

Contacte Schneider Electric a assistência técnica para encomendar o cartão SD de substituição suportado.

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
AVISO
DADOS PERDIDOS OU CORROMPIDOS
Desligue o Com’X antes de inserir ou remover o cartão SD. Caso contrário, o Com'X perde a capacidade de registar e publicar dados.
A não observância destas instruções provocará danos nos dados ou a perda dos mesmos.
  1. Desligue o Com'X.
  2. Abra a tampa frontal e empurre para baixo para remover o cartão SD.
  3. Introduza o novo cartão SD.
  4. Feche a tampa frontal e ligue o Com’X.
  5. Inicie a sessão no Com’X e verifique se o espaço de armazenamento disponível na faixa reflete a capacidade do cartão SD.
** (see Publication )
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?