DOCA0098PT-08

Repor as definições de fábrica

Ao executar o procedimento descrito abaixo, todos os dados e registos guardados são apagados.
AVISO
Perigo de conflito no endereço IP
Desligue o Com’X de todas as redes Ethernet antes de repor as definições de IP nos valores de fábrica.
A não observância destas instruções pode provocar deficiências de comunicações.

Se estiver a utilizar um serviço Schneider Electric através de DSP, contacte o suporte Schneider Electric antes de realizar uma reposição de fábrica. Caso contrário, deve contactar o suporte DSP para voltar ao ligar ao seu serviço subscrito: dsp-support@schneider-electric.com.

Para reiniciar totalmente o servidor de energia, siga o procedimento abaixo para repor todas as definições de configuração nos valores de fábrica:

  1. Desligue o Com’X e aguarde que o LED indicador de funcionamento se apague.
  2. Prima, simultaneamente, o botão Backup e Wi-Fi na parte frontal do Com’X e ligue o Com’X.

    Mantenha os botões premidos durante pelo menos 10 s, até o LED indicador de funcionamento piscar três vezes.

  3. Solte os botões.

    O Com’X reinicia.

  4. Aguarde que o Com’X se reinicie completamente.

    O LED indicador de funcionamento está:

    • aceso com luz laranja quando o Com’X está a arrancar.

    • aceso com luz verde quando o Com’X restabeleceu as definições de fábrica e está pronto a ser configurado.

  5. Siga as instruções descritas em Aceder à interface do utilizador para aceder às páginas Web do Com'X.
** Access the User Interface
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?