DOCA0098PT-08

Restaurar a configuração com um ficheiro local

Ao restaurar a configuração com um ficheiro local, a palavra-passe atual não é alterada.

Não restaure uma cópia de segurança feita sem uma ligação à Digital Service Platform a uma caixa depois de estabelecida uma ligação a DSP.

Siga o procedimento descrito abaixo para restaurar a configuração no mesmo Com'X:

  1. Clique em Manutenção > Definições do sistema.
  2. Clique no menu expansível Gestão de configurações.
  3. No campo Ficheiro, selecione o ficheiro que tem de ser carregado para restaurar a configuração.
  4. Clique em Abrir para que o ficheiro selecionado apareça.
  5. Clique em Aplicar a configuração.
  6. Aguarde que o Com’X se reinicie.

    Quando a reinicialização estiver concluída, a luz do LED indicador de funcionamento passa a verde.

  7. Inicie sessão no Com’X.
  8. Verifique a configuração nos separadores de definições e volte a iniciar a publicação a partir do separador Comissionamento.
** (see Save the Configuration)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?