DOCA0098PT-08

Restaurar a configuração com uma pen USB

Pode restaurar um ficheiro de configuração guardado localmente no mesmo Com'X utilizando uma pen USB .
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Copie o ficheiro de configuração guardado para uma pasta com o nome "Restaurar" na raiz da pen USB.
  2. Desligue o Com'X, e ligue a pen USB à porta USB do painel frontal do Com'X.
  3. Ligue o Com'X e aguarde que se reinicie.

    Quando a luz do LED indicador de funcionamento passar a verde, a reiniciação está concluída.

  4. Inicie sessão no Com’X.
  5. Verifique a configuração nos separadores de definições e volte a iniciar a publicação a partir do separador Comissionamento.
** (see Save the Configuration
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?