DOCA0098PT-08

Guardar a configuração para duplicação noutro Com'X

Pode copiar a configuração do Com'X para que possa ser aplicada a um Com'X diferente.

Quando faz uma cópia de segurança de um ficheiro de configuração existente, para duplicação noutro dispositivo, o ficheiro de cópia de segurança contém a configuração original, excetuando as definições seguintes: 

  • O campo Nome do dispositivo é definido para Com’X 510_xxyyzz, em que xxyyzz representa os três últimos octetos hexadecimais do endereço MAC do dispositivo
  • o campo Nome do local é deixado em branco (é criado um novo Energy OperationID do local)

NOTA: Não utilize este procedimento com uma cópia de segurança de uma caixa ligada a DSP.

  1. Clique em Manutenção > Definições do sistema.
  2. Clique em Cópia de segurança para duplicação no menu expansível Gestão de configurações.

    O ficheiro de duplicação é guardado no PC local na localização predefinida para as transferências do browser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?