DOCA0098PT-08

Guardar a configuração localmente

Pode guardar a configuração localmente.
  1. Clique em Manutenção > Definições do sistema.
  2. Clique em Guardar a configuração no menu expansível Gestão de configurações.

    Em função do browser utilizado, aparece uma caixa de diálogo onde pode abrir, guardar ou cancelar o ficheiro de configuração.

  3. Na caixa de diálogo, selecione a opção para guardar o ficheiro.

    A data e a hora da última cópia de segurança da configuração aparecem por baixo do botão Guardar a configuração.

  4. No campo Escolher ficheiro, selecione a localização no computador onde quer guardar o ficheiro e guarde a configuração.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?