DOCA0098PT-08

Guardar a configuração através da porta USB

Pode guardar a configuração do Com'X num ficheiro numa pen USB.
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Introduza a pen USB na porta USB do painel frontal do Com'X.
  2. Prima e mantenha premido o botão Backup durante pelo menos três segundos.

    Durante a criação da cópia de segurança o LED USB tem o comportamento seguinte: 

    • Se não for detetado nenhum erro durante a criação da cópia de segurança, o LED USB pisca com luz verde durante 500 ms e, depois, apaga-se durante outros 500 ms.

    • Se for detetado um erro, o LED USB pisca com luz verde durante 250 ms e, depois, apaga-se durante outros 250 ms, durante um total de três segundos.

  3. Se não for detetado nenhum erro durante a criação da cópia de segurança, a cópia estará concluída quando a luz deixar de piscar.

    Pode retirar a pen USB do painel frontal do Com'X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?