DOCA0098PT-08

Atualizar o firmware por DSP

A atualização do firmware através da DSP é gerida pela assistência técnica da Schneider Electric.

Depois de terminado o processo de atualização do firmware, o Com’X reinicia-se. O registo e a publicação recomeçam automaticamente.

NOTA: Não é recomendável fazer a primeira atualização do firmware do Com’X utilizando a DSP através de uma ligação GPRS. Como a ligação GPRS tem uma velocidade de apenas 20 kb/s, a atualização do firmware poderia demorar várias horas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?