DOCA0098PT-08

Atualizar o firmware através da página Web

Pode atualizar o firmware através da interface Web.
  1. Guarde o ficheiro de firmware no portátil.
  2. Clique em Manutenção > Definições do sistema.
  3. Clique em Ficheiro no menu expansível Atualizar o firmware e selecione um ficheiro de firmware.
  4. Clique em Abrir.

    O ficheiro selecionado aparece no campo junto do botão Browse.

  5. Clique em Atualizar o firmware.

    Durante a atualização aparece a mensagem "Application not reachable".

  6. Aguarde que o Com’X se reinicie.

    Quando a reinicialização estiver concluída, a luz do LED indicador de funcionamento passa a verde.

  7. Inicie sessão no Com’X.
  8. Verifique se o novo firmware foi instalado na página Acerca de.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?