DOCA0098PT-08

Carregar um duplicado da configuração com uma chave USB

**
Para carregar um ficheiro de configuração duplicado a partir de outro Com'X utilizando uma pen USB .
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

  1. Copie o ficheiro de configuração duplicado para uma pasta com o nome "Restaurar" no diretório raiz da pen USB.
  2. Desligue o Com'X, e ligue a pen USB à porta USB do painel frontal do Com'X.
  3. Ligue o Com'X e aguarde que se reinicie.

    Quando a luz do LED indicador de funcionamento passar a verde, a reiniciação está concluída.

  4. Volte a ligar para Com’X.
  5. Clique em Definições > Definições do local > Informações do local.
  6. Escreva o nome da localização do novo local e clique em Guardar alterações para guardar a alteração.
    NOTA: O nome da localização do local pode não incluir o seguinte:  '/:*?<>| ou espaço.
  7. Clique no separador Definições do dispositivo.
  8. Selecione o Com’X na vista da árvore dos dispositivos.
  9. Escreva o nome Com’X no menu expansível Propriedades gerais.
  10. Clique em Guardar alterações para guardar a alteração.
  11. Clique no separador Tabela de medições para verificar se a ligação, a definição e o funcionamento no novo local estão corretos.
  12. Selecione o separador Comissionamento para ativar o registo e publicação de acordo com a plataforma de destino.
    (see Commissioning for more information)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?