Carregar um duplicado da configuração com um ficheiro local
- Clique no separador principal Manutenção.
- Clique no separador secundário Definições do sistema.
- Clique em Procurar no menu expansível Gestão de configurações.
- Selecione o ficheiro de configuração guardado
localmente.
Saving the Configuration for Duplication on Another
- Clique em Abrir para que o ficheiro selecionado apareça.
- Clique em Aplicar a configuração.
- Aguarde que o Com’X se reinicie.
Quando a reinicialização estiver concluída, a luz do LED indicador de funcionamento passa a verde.
- Volte a ligar para Com’X.
- Clique em .
- Escreva o nome da localização do novo local e
clique em Guardar alterações para
guardar a alteração.NOTA: O nome da localização do local pode não incluir o seguinte: '/:*?<>| ou espaço.
- Clique no separador Definições do dispositivo.
- Selecione o Com’X na vista da árvore dos dispositivos.
- Escreva o nome Com’X no menu expansível Propriedades gerais.
- Clique em Guardar alterações para guardar a alteração.
- Clique no separador Tabela de medições para verificar se a ligação, a definição e o funcionamento no novo local estão corretos.
- Selecione o separador Comissionamento para ativar o registo e publicação de acordo com a plataforma
de destino.
(see Commissioning for more information)