DOCA0098PT-08

Guardar gráfico ou pontos de dados de dashboard

Pode guardar dados de um dashboard (Energia ou Tendências do histórico) como um ficheiro .csv ou como uma imagem.
  1. Veja o dashboard.
    ** as in Viewing a Dashboard
  2. Clique em EXPORTAR DADOS e, em seguida, siga as indicações do browser para guardar o ficheiro. Em alternativa, clique em VER PONTOS para pré-visualizar os dados e, em seguida, clique em Exportar dados.
  3. Para guardar o gráfico como uma imagem, clique com o botão direito do rato e, em seguida, clique em Guardar imagem como. Siga as indicações do browser para guardar o ficheiro.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?