DOCA0098PT-08

Guardar gráfico ou pontos de dados de tendências em tempo real

Depois de terminado o intervalo de tendências ou se tiver parado a amostragem, pode exportar os dados para um ficheiro .csv ou guardar o gráfico como uma imagem.
  1. Clique em EXPORTAR DADOS e, em seguida, siga as indicações do browser para guardar o ficheiro. Em alternativa, clique em VER PONTOS e, em seguida, clique em Exportar dados.
  2. Para guardar o gráfico como uma imagem, clique com o botão direito do rato e, em seguida, clique em Guardar imagem como. Siga as indicações do browser para guardar o ficheiro.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?