DOCA0098PT-08

Utilizar o quiosque de dashboard

Um utilizador de um grupo que tenha permissões para modificar está sujeito ao Tempo limite de inatividade da sessão, configurado em Definições do grupo.

Para ver um dashboard no modo quiosque sem tempo limite da sessão, deve registar-se como utilizador no grupo predefinido convidado. Em alternativa, pode criar um grupo de utilizador de quiosque com permissões só de visualização de Dashboards e sem quaisquer outras permissões de visualização ou modificação.

Para ver o quiosque de dashboard:

  1. Veja o dashboard.
  2. Clique em Quiosque.

    O dashboard abre-se no modo de ecrã inteiro.

NOTA: O gráfico só é atualizado se o Período incluir o dia atual. Caso contrário, o dashboard mantém-se estático.
** (see Group Settings) as in Viewing a Dashboard
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?