DOCA0098PT-08

Visualizar uma tabela ou gráfico de tendências em tempo real

Pode ver uma tendência em tempo real de múltiplos dispositivos e tópicos.
  1. Clique em Monitorização > Dados em tempo real > Tendências em tempo real.
  2. Selecione dispositivos da lista de Dispositivos disponíveis, em seguida, selecione um(ns) tópico(s) da lista de Tópicos disponíveis.
    NOTA: Apenas tópicos comuns a todos os dispositivos selecionados estão disponíveis para tendências. O número máximo de tópicos para tendência depende do número de dispositivos selecionados. O produto dos dispositivos e tópicos selecionados deve ser de 9 ou menos.
  3. Selecione o método de atualização do eixo:
    • Fixo adiciona pontos de dados da esquerda para a direita e o eixo x permanece constante.
    • Automático reproduz pontos de dados e redesenha o eixo x após cada amostra.
  4. Escolha uma duração de tendência entre 1 e 15 minutos.
    NOTA: As amostras de dados são obtidas a uma taxa de um segundo, mas podem levar mais tempo, dependendo da carga de comunicação nos dispositivos de sub-rede de série e/ou remotos.
  5. Clique em Iniciar recolha de amostras. O gráfico começa a atualizar.
  6. Pode parar a tendência antes de alcançar o tempo de tendências clicando em Parar recolha de amostras. Se premir Iniciar recolha de amostras novamente, inicia uma nova tendência.
  7. Clique em VER PONTOS para ver os dados num formato de tabela.
    Durante a amostragem, é possível alterar o tipo de eixo e linha, bem como navegar para longe das Tendências em tempo real.

    The session inactivity time-out interval begins after the sample is complete or stopped.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?