Visualizar tabela ou gráfico de dashboard
- Clique em .
- Clique numa categoria do painel: Energia ou Tendências do histórico.
- Selecione um dispositivo em Dispositivos disponíveis e, de seguida, selecione um tópico em Tópicos
disponíveis.NOTA: No que se refere a Tendências do histórico, pode escolher um único dispositivo com muitos tópicos (máx. 12) ou vários dispositivos (máx. 4) com um único tópico.
- Selecione o dashboard Período (Só energia).
Aparece o gráfico pedido.
- Também pode refinar o dashboard:
- Clique no ícone de calendário
para selecionar
uma nova data de início para o Período.No que se refere a Tendências do histórico, também pode escolher uma data de fim para apresentar até 92 dias.
- Selecione o tipo de gráfico.
- Clique no separador entre a lista de dispositivos e o gráfico para fechar a área de seleção e aumentar a área de visualização do dashboard.
- Clique no ícone de calendário
- Clique em VER PONTOS para
ver os dados num formato de tabela.NOTA: O gráfico só é atualizado se o Período incluir o dia atual. Caso contrário, o dashboard mantém-se estático.You can hover over a data point to view the value, date, and time. SeeUsing the Dashboard Kiosk for a full-screen dashboard view.