DOCA0098PT-08

Visualizar o resumo de um dispositivo

Pode ver as tabelas de resumo do dispositivo.
  1. Clique em Monitorização > Dados em tempo real > Vista de resumo do dispositivo.
  2. Selecione o resumo que quer visualizar.
  3. Selecione o(s) dispositivo(s) na lista Seleção do dispositivo. Aparecem os dados pedidos.
    Durante a sessão atual, as definições selecionadas mantêm-se mesmo que navegue para fora da página Vista de resumo do dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?