DOCA0098PT-08

Guia de início rápido: Configurar a publicação

Os passos descritos abaixo são um resumo das opções de publicação. Consulte as secções apropriadas para obter uma descrição completa de publicação por plataforma.
  1. Escolha a plataforma e a frequência de publicação, como descrito em Selecionar a plataforma e a frequência de publicação. Consulte as tarefas relacionadas com cada uma das plataformas:
    • Para uma ligação a um serviço subscrito da Schneider Electric por Digital Service Platform (por exemplo, EcoStruxure™ Facility Expert), consulte Ligação.
    • Para obter informações sobre as opções de exportação .csv, pode consultar o capítulo Formato de ficheiro de exportação de CSV .
  2. Defina o protocolo de transferência como descrito em Definir o protocolo de transferência.
  3. Inicie a publicação como descrito em Iniciar a publicação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?