DOCA0098PT-08

Guia de início rápido: Configurar e iniciar o registo de dados

Descreve-se abaixo as tarefas de caráter geral necessárias para iniciar o registo de dados. Podem existir passos adicionais para fazer a publicação numa plataforma específica.
  1. Adicione os dispositivos a jusante, como descrito em Adicionar um dispositivo a jusante. Existem tarefas de configuração adicionais para cada tipo de dispositivo:
    • Dispositivos que podem ser ligados a entradas digitais
      Should we create this topic so that the Device Settings map makes sense, or do separate links to the two topics: Built-in pulse meters(157353.xml), Custom pulse meters (157224.xml)
    • Dispositivos que podem ser ligados a entradas digitais
      Same as above, there are two topics: Resistance temp detectors (157324.xml), custom analog devices (157226.xml)
    • Dispositivos Modbus
      Same as above, there are three topics: Discovering connected devices (157294.xml), Adding Modbus device manually (157176.xml), Connecting devices to Acti9 (157178.xml)
    • Parâmetros de configuração do dispositivo Ethernet
  2. Selecione as medições que quer registar, como descrito em Selecionar as medições a registar ou publicar.
  3. Defina os intervalos de registo, como descrito em Definir os intervalos de registo.
  4. Inicie o registo de dados, como descrito em Iniciar o registo de dados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?