DOCA0098PT-08

Início rápido: Visualizar dados incorporados

Pode ver os dados em tempo real e os dados registados no Com’X 510 sem ter de se ligar a uma plataforma alojada. Siga os passos abaixo para ver os dados "on-board".
  1. Adicione os dispositivos a jusante, como descrito em Adicionar um dispositivo a jusante. Existem tarefas de configuração adicionais para cada tipo de dispositivo:
  2. Execute os passos abaixo para ver um dashboard Energia ou Tendências do histórico. Vá para o passo 3 para ver os dados em tempo real.
    1. Selecionar as medições a registar ou publicar
    2. Definir os intervalos de registo
    3. Iniciar o registo de dados.
    NOTA: A quantidade de dados recolhidos afeta a possibilidade de visualização de algumas opções de dashboard, por exemplo, um dashboard ano a ano.
  3. Visualizar dados em tempo real para um ou mais dispositivos: Visualizar os dados em tempo real de um único dispositivo ou Resumo de um dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?