DOCA0098PT-08

Reiniciar os parâmetros do dispositivo

Pode redefinir os parâmetros do dispositivo.
  1. Clique em Controlo > Reiniciações > Reiniciações do dispositivo.
  2. Selecione os dispositivos que deseja reiniciar na lista Seleção do dispositivo.
  3. Selecione a operação de reiniciação em Opções de reinício.
  4. Introduza a palavra-passe de cada dispositivo, caso seja necessária.
    NOTA: A caixa de seleção da palavra-passe predefinida é preenchida com a palavra-passe predefinida fornecida pelo dispositivo e é selecionada por predefinição. Pode desmarcar a caixa de seleção de palavra-passe predefinida e introduzir outra palavra-passe.
    O botão Reiniciações fica disponível.
  5. Clique em Reiniciar.

    Os parâmetros do dispositivo selecionado são reiniciados e a indicação de estado mostrada é "ok."

NOTA: Os valores de Data/Hora só são apresentados se o dispositivo os suportar. Se, por exemplo, um dispositivo não suportar o valor Mín./Máx. para "Data/Hora da última reinicialização", o valor "Mín./Máx." não é preenchido.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?