DOCA0098PT-08

Configurar ligações

Pode adicionar ligações ao Com'X.
  1. Clique em Definições > Ligações > Configurar ligações.

    A página Ligações abre-se.

  2. Introduza um nome e uma descrição para a ligação.
  3. Introduza um número de 1 a 100 no campo Prioridade.
    NOTA: A prioridade negativa está reservada para as ligações incorporadas. As ligações aparecem por ordem ascendente de prioridade.
  4. Clique no tipo de ligação e:
    1. Em Ligação a ficheiro, clique para procurar o ficheiro.
    2. Em Ligação a URL, introduza o URL
  5. Clique em Adicionar. A ligação é adicionada à lista de configuração e Ver ligações 

O tipo de ligação pode ser alterado depois de ter sido criado. Para editar uma ligação, clique em Editar, faça as alterações desejadas e, em seguida, clique em Atualizar.

Para eliminar uma ligação, clique na caixa de verificação ao lado do nome da ligação e, em seguida, clique em Remover.

**(see Viewing Links)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?