DOCA0098PT-08

Configurar o protocolo de transferência FTP

Pode configurar o FTP como o protocolo de transferência de ficheiros para publicações.
O FTP não é seguro, pois o ID de início de sessão e a palavra-passe são comunicados em texto aberto. Schneider Electric recomenda, em vez disso, a utilização de HTTPS.
  1. Clique em Definições > Definições gerais > Publicação.
  2. Selecione a Plataforma de destino na lista pendente.
  3. Selecione FTP na lista pendente Protocolo.
  4. Escreva o endereço do servidor que transporta os dados no campo Servidor.

    O endereço do servidor de Energy Operation é preenchido automaticamente. Não altere o endereço do servidor.

  5. Escreva a porta de saída para o envio no campo Porta.

    A definição de fábrica é 21.

  6. Selecione Sim no campo Autenticação obrigatória em todas as plataformas que requeiram autenticação, por exemplo Energy Operation.
  7. Escreva o nome de utilizador e a palavra-passe.

    Nas plataformas Schneider Electric, estas informações são fornecidas com o contrato de subscrição. Contacte o representante da Schneider Electric para que lhe forneça estas informações.

  8. Para CSV, escreva as informações do diretório do servidor remoto no campo Diretório.
  9. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?