DOCA0098PT-08

Configurar as definições da firewall

Pode configurar as definições da firewall.
  1. Clique em Definições > Segurança > Gestão da firewall. Configure cada interface por protocolo de acordo com as opções disponíveis indicadas acima.
    NOTA: Os números das portas editáveis podem ser definidos para o valor predefinido ou para qualquer número de porta acima de 1023.
  2. Também pode clicar em Predefinições para repor as predefinições.
  3. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?