DOCA0098PT-08

Configurar os protocolos de transferência HTTP e HTTPS

Pode configurar o HTTP ou HTTPS como o protocolo de transferência de ficheiros para publicações.

O HTTP não é seguro, pois o ID de início de sessão e a palavra-passe são comunicados em texto aberto. Schneider Electric recomenda, em vez disso, a utilização de HTTPS.

Aspetos a ter em conta em relação ao certificado para HTTPS:

  • Pode tornar segura a ligação HTTP ao seu servidor com a tecnologia TLS/SSL.

  • Exatamente como num browser, a caixa vem pré-carregada com os certificados de todas as principais autoridades de certificação, desde a disponibilização do firmware. Schneider Electric oferece uma atualização da lista das autoridades de certificação juntamente com as atualizações do firmware.

    Isto significa que os certificados do seu servidor HTTPS têm de ter sido emitidos por uma das autoridades de certificação autorizadas da caixa. Informe-se junto do seu departamento de TI se o certificado do seu servidor HTTPS respeita esta regra. Se não for esse o caso, pode selecionar HTTP.

  1. Clique em Definições > Definições gerais > Publicação.
  2. Selecione a Plataforma de destino na lista pendente.
  3. Selecione HTTP ou HTTPS na lista pendente Protocolo.
  4. Escreva o endereço do servidor que transporta os dados no campo Servidor.

    O endereço do servidor é preenchido automaticamente para Energy Operation. Não modifique o endereço de servidor desta plataforma.

  5. Escreva a porta de saída para o envio no campo Porta.

    A definição de fábrica é 80 para HTTP e 443 para HTTPS.

  6. Selecione Sim no campo Autenticação obrigatória em todas as plataformas que requeiram autenticação, por exemplo Energy Operation.
  7. Escreva o nome de utilizador e a palavra-passe.

    Nas plataformas Schneider Electric, estas informações são fornecidas com o contrato de subscrição. Contacte o representante da Schneider Electric para que lhe forneça estas informações.

    Tanto o nome de utilizador como a palavra-passe são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas.

  8. No campo Caminho, escreva o caminho para o script do servidor executado pelo servidor Web quando o Com’X envia dados para o servidor Web.

    Este campo já vem preenchido com uma /. Não modifique este valor quando Energy Operation estiver selecionada como plataforma.

  9. De acordo com o administrador de rede, deve:
    • escrever o nome do ficheiro que o servidor espera no campo Nome do campo (só para CSV) ou
    • utilizar a definição de fábrica datafile1.
  10. Clique em Guardar alterações.
    See List of Certificate Authorities
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?