DOCA0098PT-08

Criar um grupo

**
Só um administrador pode criar um grupo novo.
  1. Clique em Definições > Gestão de utilizadores > Definições do grupo.
  2. Clique em Adicionar grupo. Abre-se uma janela nova. 
  3. Introduza o nome do grupo e depois clique em Confirmar. O grupo é adicionado à lista Grupo.
    NOTA: Depois de ter criado o grupo não pode alterar o nome respetivo.

O acesso predefinido para um grupo novo é visualizado para todas as funções.

** See Modifying Group Settings to configure permissions.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?