DOCA0098PT-08

Criar um contacto

**
Pode criar um contacto.
  1. Clique em Definições > Definições gerais > Gestão de contactos.
  2. Digite o Nome e Endereço de e-mail e, em seguida, prima Enter ou clique em +.
    O contacto é adicionado à lista.
  3. Clique em Guardar lista de destinatários.

Os contactos estão agora disponíveis em:

  • Definições de publicação para publicar em SMTP.
  • Eventos personalizados para configurar e-mails em eventos.

Para eliminar um contacto, clique no X ao lado do nome de contacto e, em seguida, clique em Guardar lista de destinatários.

** Configurar os eventos de protocolo de transferência SMTP
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?