DOCA0098PT-08

Criar um evento personalizado

Utilize o criador de eventos com arrastar e largar para definir os tipos de evento para qualquer dispositivo.

Antes de começar:

  • Tem de conhecer os valores e as listas de registo do dispositivo.
  • Ative os eventos personalizados em Definições > Eventos > Definições dos eventos.
  • Para receber um e-mail sobre o evento, tem de ativar o Serviço de e-mail em Definições de e-mail e criar pelo menos um contacto na Gestão de contactos.

ATENÇÃO
RESULTADOS DE DADOS IMPRECISOS
  • Não configure incorretamente o software, pois isso pode resultar em relatórios e/ou relatórios de dados imprecisos.
  • Não baseie as suas ações de manutenção ou assistência apenas em mensagens e informações apresentadas pelo software.
  • Não se apoie apenas em dados apresentados nos relatórios de software para determinar se o sistema está a funcionar corretamente ou respeita todos os padrões e requisitos aplicáveis.
  • Não utilize dados apresentados no software como substitutos de práticas adequadas no local de trabalho o manutenção do equipamento.
A não observância destas instruções pode provocar a morte, lesões graves, danos no equipamento ou perda irreversível de dados.
  1. Clique em Definições > Eventos > Eventos personalizados e, em seguida, clique em Novo evento personalizado.

    O criador de eventos é apresentado.

  2. Clique em Tipos de evento no menu do criador de eventos e, em seguida, arraste um bloco de eventos verde para a área de trabalho.
  3. Selecione a Gravidade do evento: Nenhuma, Baixa (alerta) ou Elevada (erro).
    NOTA: Para utilizadores EcoStruxure™ Facility Expert, este campo corresponde ao nível de gravidade em EcoStruxure™ Facility Expert.
  4. Clique em Tipos de evento no menu do criador de eventos e arraste um bloco de condições para o espaço "quando", até encaixar.
  5. Defina os Tipos de evento.
    1. Selecione o dispositivo e o tópico.
    2. Para um evento Booleano, selecione um valor Booleano: Foi alterado, Verdadeiro ou Falso.
    3. Para um evento de intensidade/descanso ou limiar, selecione um operador (=,< ou >) e introduza um valor de intensidade. Introduza um valor de descanso, se aplicável.
  6. Se o evento tiver mais que uma condição, adicione até duas mais condições conforme descrito acima. Junte mais que uma condição com o bloco lógico "e".
    NOTA: Tem de escolher o mesmo dispositivo para cada condição num evento.
  7. Clique em Ações no menu do criador de eventos e arraste um bloco de ações para o espaço "fazer".
  8. Arraste quaisquer blocos não utilizados para a reciclagem no canto inferior direito.
  9. Introduza um nome e, em seguida, clique em Guardar alterações.
NOTA: Deve consultar o guia de comissionamento do EcoStruxure Facility Expert para obter melhores práticas na criação ou edição de eventos personalizados que serão enviados para o Facility Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?