DOCA0098PT-08

Criar um utilizador

É possível criar novos utilizadores.
  1. Clique em Definições > Gestão de utilizadores > Utilizadores.
  2. Clique em Novo utilizador.
  3. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe.
    NOTA: Um administrador não pode alterar o nome de utilizador nem a palavra-passe depois de o utilizador a ter criado.
  4. Selecione um grupo de utilizadores na lista pendente Grupo.
  5. Introduza o primeiro nome, o apelido e o endereço de e-mail do utilizador.
  6. Clique em Guardar alterações.
** (see Group Settings)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?