DOCA0098PT-08

Definir os intervalos de registo

Quando seleciona o intervalo de registo e o número de tópicos a registar é importante ter em consideração a quantidade de dados que está a ser registada em todos os dispositivos.

O registo de demasiados tópicos por intervalo pode afetar o desempenho do Com'X, incluindo uma resposta da página Web degradada e a falha de intervalos de registo.

Por exemplo, num intervalo de registo de menos de cinco minutos, recomenda-se que não registe mais de 8 dispositivos com um total de 50 tópicos.

  1. Clique em Definições > Definições do local > Registo de dados.
  2. Selecione o país.
    NOTA: Esta seleção define automaticamente os intervalos de registos de dados para os diferentes produtos do país. Pode também editar estes intervalos individualmente.
  3. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?