DOCA0098PT-08

Eliminar um utilizador

Se, ao eliminar a conta, houver um utilizador com sessão iniciada, este recebe um aviso de que a sessão atingiu o tempo limite.
O utilizador perde todas as alterações feitas que não tenham sido guardadas.
  1. Clique em Definições > Gestão de utilizadores > Utilizadores.
  2. Selecione o nome do utilizador que quer eliminar.
    NOTA: Não pode remover os utilizadores predefinidos administrador e convidado.
  3. Clique em Eliminar utilizador e depois em Sim, para confirmar a eliminação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?