DOCA0098PT-08

Editar ou eliminar um evento personalizado

**
Pode modificar ou remover eventos da Biblioteca de eventos personalizados.
  1. Clique em Definições > Eventos > Eventos personalizados.
  2. Clique no nome do evento.
  3. Edite o bloco de eventos e clique em Guardar alterações ou clique em Eliminar para remover o evento da Biblioteca de eventos personalizados.
    Refer to Troubleshooting if you do not receive the event through the selected Action.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?